17.10.2017 08:48 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ich soll folgendes Realisieren und stehe gerade voll auf dem Schlauch... In der LKW-Zufahrt Steht ein Großer Sprühbügel mit Wanne und insgesamt 2 Ultraschall Sensoren zur Fahrzeug Erkennung. Der Ablauf soll wie Folgt sein: Lkw Ausfahrend wird erkannt und mit Wasser besprüht solange bis wieder beide Sensoren frei sind. (Dieser Teil Funktioniert bereits so wie es soll, Sihe Anlage) Lkw Einfahrend wird erkannt soll aber nicht Besprüht werden. Sprich hier muss der in der einfahrt sitzende Sensor eine Art Verriegelung herstellen. Stehe mächtig auf dem Schlauch da meine Verriegelung über B051 nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte DateianhangBesprühung Original.zip (65 Downloads) |
17.10.2017 11:44 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Eingänge nach rechts verschoben und die Logik neu gemacht: Funktioniert in der Simulation einwandfrei DateianhangLogo-besprüh.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf