27.10.2017 20:50 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Ähnliches Problem bei mir; ich hab eine neue Logo 6ED1 052 1MD00 0BA8, dazu neu Logo! Soft Comfort Version 8.1 Die Logo 0BA8 ist per ping 192.168.000.003 zu erreichen; auch in der Logo Software ist eine Verbindung zur Logo da, demzufolge müßten alle Netzwerkeinstellungen stimmen; die Logo 0BA8 ist in Werkseinstellung. Jedoch beim Übertragen von einem Programm von PC zu Logo wird der Zugriff verweigert mit: "HTTP Zugriff verweigert, möglicherweise falsches Passwort" als Passwort habe ich probiert: LOGO Logo LOGO! Logo! und leer, also keines jedesmal die selbe Fehlermeldung Das Programm ist nicht passwort-geschützt, und es ist kein Netzwerk-Projekt. Die Logo 0BA8 ist direkt mit Netzwerkkabel mit dem PC verbunden, ohne Router dazwischen Was läuft da falsch; Danke im Voraus für kompetente Antworten ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.10.2017 07:35:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.10.2017 07:39 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel HTTP Authentifikatiom wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! veröffentlicht. Gruß |
Folgen Sie uns auf