30.10.2017 09:09 | |
Beiträge: 77 Bewertung: (1) |
Guten Morgen :) Ich wollte nicht in die Diskussion Welches externe Relais für 230 VAC Blinksignale dazwischen funken - habe aber eine ähnliche frage für mein Vorhaben. Meine Logo ist die 24V CE - liefert mir also an den Ausgängen 24V mit 0,3A Ich habe hier noch einige Relais "finder 40.325" herum fliegen, diese haben aber einen Max. Schaltstrom von 8A Ich bezweifle, dass diese mit meiner Logo funktionieren werden, um damit am "anderen Ende" 230V zu schalten? Könnt Ihr mir einen anderen Tipp geben, welche weitere Hardware ich hier ggf. einsetzen sollte? Oder wäre eine LOGO 12/24V RCE Sinnvoller gewesen? |
30.10.2017 09:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Auch den Typ kann ich nicht finden, nur 40.52 und dann die anderen Daten. Die Spulenleistung ist aber auch hier mit 0,65 W angegeben. Edit Freilaufdiode nicht vergessen. DateianhangFINDER-Katalog_2014-2015 Seite 31.pdf (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 30.10.2017 09:57:49 |
|
Folgen Sie uns auf