08.12.2017 15:38 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Es sollen Aussensteckdosen über 2 Ausgänge geschalten werden. das soll in Verbindung eines externen Dämmerungsschalters und einer Schaltuhr im Logo realisiert werden. Des weiteren wird ein externer Schalter mit eingebunden. Ist dieser z.B aus Stellung 1 ist Dauerbetrieb, Stellung 2 gar keine Schaltung vorgesehen. Ist dies so umzusetzen? Ist des Möglich das Logo Display farblich je nach Betriebszustand zu ändern? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.12.2017 09:13:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf