28.12.2017 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33725 Bewertung: (4187)
|
Hier kannst du dir die aktuelle LSC V8.2 downloaden: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Du kannst zwischen einer 32bit oder 64bit Version auswählen. Nach dem Download erhältst du eine Datei namens "Setup.exe". Diese als Administrator starten. Das Firmwareupgrade auf FS06 kannst du dir hier downloaden: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Nach dem Download erhältst du ein Zip-Archiv. Wenn du dies Archiv entpackst, hat die eine Datei "up_bm.bin". Diese musst du ins das Hauptverzeichnis (Root) der SD-Karte kopieren, nicht das Zip-Archiv. |
Folgen Sie uns auf