09.01.2018 10:35 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191)
|
Hallo CB76, die OS Single Station, da stand-alone, ist normaler Usec Case. Über welche Wege kommunizert diese mit dem Rest der (PCS 7-)Anlage? Für die Automatisierungssysteme (CPU) existiert die Funktion Ur-Löschen. Danach sind die AS auf Werksauslieferung (außer Firmware Updates wurden durchgeführt; diese bleiben erhalten). Für PCS 7 gibt es diese Funktion nicht. Kann mir auch gerade nicht vorstellen, was damit gemeint sein soll. Beim Engineering ist es empfholene öfter ein Archiv anzulegen. Der finale Projektstand, der in der Anlage vorhanden ist, sollte vorliegen. Dies ware das ursprüngliche Projekt, dass auf die Automatsiierungssysteme eingespielt wurde. Änderungen, die im laufenden Betrieb gemacht wurden, wie Grenzwert-Anpassungen, könnten ins Projekt (auf die ES) zurückgespielt warden, aber das scheint hier nicht gewünscht zu sein. In PCS 7 warden keine Zwischenstände gespeichert, jede Änderung, wir sofort ausgeführt. Deshalbt gibt es auch kein Undo-Button. Den letzten Satz verstehe ich nicht: "Die Anlage soll in einem Zustand sein, indem Sie mit einem neuen Projekt bespielt werden kann, ohne das "Reste oder Leichen" des alten Projekt vorhanden bleiben." Kannst Du bitte genauer beschreiben, was gemeint ist?
|
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
16.01.2018 13:09 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191)
|
Hallo CB76 Bevor man anfängt, ist es ratsam, erst einmal alles zu sichern: Archive, Projekte, selbst geschriebene/hinterlegte Skripte usw. Bei PCS 7 wird normalerweise in einem Multiprojekt gearbeitet und entsprechende Anlagen-Teile in separaten Teilprojekte hinterlegt. Wenn der Standard eingehalten wurde, muss das Multiprojekt nur archiviert werden. Bei dem vorhandenen PCS 7-Projekt müssten die entsprechenden Teilprojekte, die nicht mehr vorhanden sind, gelöscht werden. Das Archiv muss dann auf dem PCS 7 V9.0 Engineering System dearchiviert werden und ebenso die nicht mehr benötigten Teilprojekte gelöscht werden. Danach oder davor, ist eigentlich egal, muss das PCS 7-Projekt auf PCS 7 V9.0 hochgerüstet werden. Dies kann mit der Verwendung der neuen Funktionen oder ohne neuen Funktionen erfolgen. SIMATIC PCS 7 Software-Aktualisierung mit Nutzung neuer Funktionen SIMATIC PCS 7 Software-Aktualisierung ohne Nutzung neuer Funktionen |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 16.01.2018 13:14:33SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf