28.01.2018 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
V1.08.03 würde auch nicht helfen, das wäre eine FS03, keine FS04 oder höher. |
28.01.2018 20:06 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo LOGOnator Ich hab selbst keine Erfahrung mit dem CMR Modul aber ich hab mal den Link oben und die Beiträge dazu studiert. So wie ich das verstehe muss man das im CMR auch konfigurieren. Siehe Anhang Seite 21/22 Also den Befehl konfigurieren Punkt 4 Seite 22. Gruss Oliver Dateianhang105074237_LOGO_CMR_de.pdf (67 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf