28.01.2018 21:07 | |
Beigetreten: 14.06.2013 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi, also ich habe FW 1.81.01... Wie komm ich denn an ein Firmware update? Die anderen Logos sind 0ba7... VG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.01.2018 06:46:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.01.2018 21:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
LOGO!s der Reihe 0BA7 können generell nicht upgedatet werden. Bei LOGO!s der Serie 0BA8 ist dies ab der Firmwareversion V1.81.01 (FS04) möglich: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 |
Folgen Sie uns auf