26.03.2018 22:13 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Ohne Schwellwertschalter wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Um die schnellen Zählereingänge nutzen zu können, müssen diese Eingänge (I3-I6) direkt auf einen Schwellwertschalter geführt werden. Den kann man dann so einstellen, dass der Ausgang an geht, wenn innerhalb von Zeit t mindestens x Impulse am Eingang kommen. An dessen Schaltausgang kann man dann nach Belieben noch eine Ausschaltverzögerung legen, siehe Anhang. M.f.G. Scorp P.S. @ixo65: Da war ich wohl doch wieder zu spät DateianhangDrehzahl_Stunden2.zip (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 26.03.2018 22:15:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf