17.03.2018 20:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung: (4132)
|
Ich habe dir etwas fertig gemacht, was alle 3 Varianten der Anzeige bei einem PT100 mit Auswertung im AM2 RTD anzeigt. Variante 1: Ohne Nachkpommastelle. Variante 3 ermöglicht dir die maximale Auflösung des PT100 am AM2 RTD zu nutzen. Edit: Die Adresse des Analogeingangs des PT100 ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 1.) Wie viele AI sind im Basismodul freigegeben? Standardmässig sind 2 AI auf dem Basismodul freigegeben, egal, ob du sie nutzt oder nicht. 2.) Das wievielte analoge Erweiterungsmodul ist es? Ist es das erste und standardmässig sind 2 AI auf dem Basismodul freigegeben, hat der erste Kanal auf AM2 RTD die Adresse 3, also AI3. DateianhangPT100_0BA8.Standard.zip (178 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.03.2018 20:29:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.03.2018 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung: (4132)
|
Da du nicht geschrieben hast, für welche Variante der Temperaturanzeige du dich entschieden hast, habe ich die goldene Mitte gewählt. Bei Nutzung einer Kommastelle ist der Analogkomperator so eingestellt, dass die Pumpe bei 10,0 °C Differenz (100) einschaltet und bei 8,0 °C Differenz (80) wieder ausschaltet. DateianhangPumpe_0BA8.Standard.zip (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf