12.04.2018 12:53 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Leute, ich habe eine neue Frage und zwar zu PT100. (Programmierung in KOP) In meinem Klimamodell habe ich ein PT100, der wie üblich die Temperatur messen soll und sie als Istwert an die SPS weiterleitet. Als Analogeingang für den Istwert habe ich den PEW320. d.h. die Baugruppe mit dem Analogeingang muss als Parametrierung Pt100 haben. Bei mir ist das der Fall: Baugruppe 331-7KB02-0AB0 (AI2x12Bit) Bei der HW Konfig. unter AI2x12Bit kann man das einstellen. Ich habe Meßart: RT und als Meßbereich: Pt 100Kl. ausgewählt. Das Modell und die SPS ist über SUB D verbunden und die Verbindung ist auch (habe getestet) da. Obwohl jetzt alles irgendwie richtig erscheint, wird keine Temperatur gemessen. Also bei der Istwert-Anzeige bleibt die Ziffer auf 0, trotz Sollwerteinstellung. An der Anzeige liegt das Problem auch nicht, weil ich das Ganze in Online Modus ausprobiert habe. Der Istwert bleibt Null! So sieht das Online aus(Anhang). Woran könnte es liegen? PS:Der Sensor funktioniert primer. Grüße Klimakammer
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: klimakammer am: 12.04.2018 13:08:36Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.04.2018 13:16:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.04.2018 16:35 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
und was steht in FC1 ? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.04.2018 20:25 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, hast Du das Messbereichsmodul auf Deiner Bazgruppe auf Stellung A gestellt? Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.04.2018 20:46 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
Genau, das wird's wohl sein. Vielleicht ist die Baugruppe schon defekt. Gruß rlw Dateianhangs7300_sm331_Modul.pdf (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf