15.05.2018 21:12 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung: (3008) |
Hi, was ist den dein IO-Link Master? Die Et200 ECO ist rein PROFINET und kein IO-Link. Gruß Christoph |
17.05.2018 06:29 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung: (3008) |
Hallo, Device Tool ist für IO-Link Geräte, du hast aber gar kein IO-Link Gerät. Verdrahtung erfolgt über die M12 Buchsen, deteils dazu stehen im Handbuch https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/29999018 Gruß Christoph |
17.05.2018 11:54 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
danke |
Folgen Sie uns auf