08.06.2018 06:27 | |
Beigetreten: 10.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (2) |
Hallo Dank der Unterstützung funktioniert das nun .... An die "16#" in der Anzeige muss man sich gewöhnen, aber: Ich will die Wochenschaltuhr als Impuls nutzen und dahinter eine einstellbare Nachlaufzeit haben. Jalousie soll in der Automatikfunktion abends oder Mittags automatisch um xx Sek. zufahren. Mit dem neu erlernten Halbwissen habe ich probiert Zeitwerte an die Ausschaltverzögerung zu senden ... Ich habe es mit der Skalenzeit versucht aber in die übertragenen Zeitwerte bekomme ich keine Logik. Onlinehilfe kratzt bei der Funktion leider auch nur an der Oberfläche... Wer kann mir das erklären oder gar ein Beispiel einstellen ? Vielen Dank im Voraus .... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.06.2018 07:11:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.06.2018 07:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Habe dir mal Beispiele für die beiden Möglichkeiten erstellt.
DateianhangWeb_Editor_Zeitbeispiel.zip (133 Downloads) |
09.06.2018 15:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Da ich nicht weiß, was dir an Dokumentation zur Verfügung steht, kann ich diesen Teil der Frage nicht beantworten. Lesen im Forum, in den Handbüchern, der Online Hilfe und Versuch macht klug. Hier mal ein paar Links: Dokumentation für Logikmodul LOGO! Leichter Einstieg in LOGO! und SIMATIC S7-1200 LOGO! Einfach. Genial. Einfach mehr. Tipps und Tricks (Video) |
Folgen Sie uns auf