07.06.2018 14:20 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Servus, ich möchte bei uns im Unternehem eine Tageslichtabhängige Steuerung installieren und vorab fragen ob jemand schon einmal so etwas realisiert hat? Es geht im Enddefekt darum 196 LED Röhren je nachdem wieviel Sonne draussen scheint Phasen wegzuschalten (L1 & L2) um Enerig zu sparen. Als Sensor habe ich diesen hier im Auge: Logo! soll eine 8.2 24V eingesetzt werden. Es soll nicht so wirken wie wenn ich mir dazu keinen Kopf mache, nur vielleicht hat hier jemand sowas schonmal umgesetzt und kann mir einen sinnvollen Tip oder schon einen Programmansatz geben. Mir stellen sich so viele Fragen wo kommt der Sensor hin? Auf das Dach? An die Nordwand? Es soll ja nicht wenn es wolkig ist an und aus gehen das hier alle durchdrehen. Vielen Dank im Vorraus |
Folgen Sie uns auf