02.03.2018 08:09 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, also wer für KNX ein normales Netzteil nehmen möchte braucht zusätzlich eine Drossel. Viele KNX-Hersteller bieten neben den KNX Netzteilen auch die Drossel. Allerdings ist die Spannung bei KNX ja höher als "Standard" 24V. Der Betrieb mit einer 24V versorgung und der Drossel funktioniert, allerdings ist die max. Länge auf der KNX-Seite erheblich kürzer durch die niedrigere Spannung auf dem KNX. So wurde mir das von einem KNX-Spezialisten erklärt. Bei SIemens ist das hier eine der angebotenen Drosseln: SIEMENS 5WG11201AB02Hoffe das hilft euch |
13.06.2018 13:27 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1024 Bewertung: (14) |
Neue Frage von e-bastler wurde in ein separates Thema mit dem Titel Einsatz einer Drossel, wenn für KNX kein KNX-Netzteil verwandt wird? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf