16.06.2018 18:23 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen bin grade ganz neu hier und ein Auslander so meine Deutch hats fehler. Aber jetzt zu thema. Ich habe mir ein Logo8 FS4.1 0BA0 gekauft, dazu ein AM2 0BA2 module mit 2 analog Eigenge. Alles lauf super aber meine Erste Frage ist, ob bei Logo 8 FS4.1 get die WebServer funktion weil auf Internet habe ich rausgefunden das geht ab versionen 0BA7 und 0BA8. Bei mir geth die Ethernet verbindung problemlos aber wenn ich versuche mit Opera oder mit eine App vom Handy auf das Logikmodul engreifen dann sind alle meine versuche N.I.O Und die zveite Frage geht um Skalierung einen 4-20mA sensor Es handelte sich um ein Emko Pronem mini PMI-P-H0/T0 PMI-P-H0/T0
Bei der Temperatur uber 32 Grad soll Q2 (Ventilator) eingeschaltet sein. Ich habe die Themen hier schon gelesen abe ich mache sicher ingerdvo eine Fehler mit Berechen den Offset und Gain,weill wenn ich rechne Gain mit 0 als 0 Prozent Feuchte dann ist meine Arithmetik ja bessser nicht schteiben :). Im Anhang ist ein Skalierung Program wie ich das Verstehe. Oder wie ich das nicht Verstehe. Mit Freudliche Grusse KwakD DateianhangSkalierung des Sensor.zip (58 Downloads) |
16.06.2018 19:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Hier mal die korrigierte Version.
DateianhangVentilator na Box Upgrade_V2.zip (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.06.2018 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Die 0BA7 hat noch keinen Webserver. Sie war zwar die erste LOGO! mit Ethernet, aber noch ohne Webserver. Du musst den Webserver unter der Zugriffskontrolle freigeben. Du musst den Fernzugriff per App, per HTTP unter Zugriffskontrolle freigeben. Die Meldetexte werden aber auf dem Webserver nur angezeigt, wenn du bei den Meldetexten einen Haken bei Webserver setzt (siehe Anhang) DateianhangUnbenannt.zip (54 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.06.2018 19:13:26Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.06.2018 19:14:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.06.2018 19:17 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke alle beide. |
16.06.2018 19:25 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Aha die Http das habe ich vergesen. Danke fur das Tip |
16.06.2018 20:18 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
ok |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.06.2018 20:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung:
|
Sehr gut. |
Folgen Sie uns auf