29.08.2008 17:31 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
Am Ende jeder Seite des Service&Support Portals (bis auf das Forum) ist ein Link, mit dem ein Link auf die angezeigte Seite in die Zwischenablage kopiert wird: Link kopieren Näheres findet man hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11774682, am Ende der Seite kann man es dann auch gleich ausprobioeren |
|
|
29.08.2008 21:13 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Cool. So simple klappt das mit dem Link |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf