13.01.2010 15:58 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Moh82, du hast dir die Antwort im Prinzip schon selbst gegeben: Deine Software ist älter, als diejenige, mit der das Projekt zuletzt bearbeitet wurde. Es gibt für ProTool V6.0 ein SP1 und ein SP1a, die RT ist dabei identisch, die Projektierungssoftware hingegen nicht. Wenn nichts dagegen spricht, würde ich aber gleich auf SP3 HF3 hochrüsten. Anbei die Downloadseiten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11772575 |
mfG / Best regards |
|
18.01.2010 11:12 | |
Beigetreten: 13.01.2010 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Irgendwie fehlt das Bild... ich lade es nochmal hoch: |
Zuletzt bearbeitet von: Moh82 am: 18.01.2010 11:13 |
|
20.01.2010 11:07 | |
Beigetreten: 13.01.2010 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hab das Paket gefunden und installiert. Jetzt kann ich das Projekt bearbeiten. Danke für deine Hilfe! |
16.07.2018 11:56 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, habe das gleiche Problem!! Wo hast du das Softwarepaket gefunden!! Danke MFG |
16.07.2018 14:29 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Hallo Che, Vielleicht hilft dir ja dieser Link weiter: Welches SINUMERIK Optionspaket ist mit welcher Version von ProTool/Pro freigegeben? Grüße, die Nudel |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf