11.08.2008 10:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Guten Tag. Kennt jemand einen Kraftsensor der im "Gramm" Berreich messen kann (0-80g), und LOGO kompatibel ist? Logo=0BA3 Danke im voraus. |
09.09.2008 15:06 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo nochmal! Ich habe hier mal ein Beispiel für dich. Dies ist ein Hochpräzisions-Kraftaufnehmer für Druck- und Zugbelastung. http://www.althen.de/kraftaufnehmer_waegezellen/html/SS2_dt.htm Dieser hat einen Bereich von 0 - 60 Gramm und gibt dir 0-10V raus. Da ich nicht weiß, welche Bauform du benötigst, - zylindrisch - Miniatur - Flachprofil - Ring - Biegebalken - Bolzen - ...... usw. hier mal eine Homepage: http://www.althen.de/kraftaufnehmer_waegezellen/kraftaufnehmer_waegezellen.php#2 Dies ist aber nur ein Beispiel. Wenn du "google´st" findest du bestimmt noch mehr. |
Folgen Sie uns auf