21.11.2018 09:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung:
|
Im Anhang mal die Skalierung für 2 Fälle: - Ohne Kommastelle. Bei der Skalierung mit einer Kommastelle beträgt die Auflösung 0,4 °C. Das bedeutet, bei jedem Bitwechsel des AD-Wandlers springt die Temperaturanzeige um 0,4 °C. DateianhangThermo_Skalierung_0BA8.Standard.zip (126 Downloads) |
21.11.2018 12:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke schon mal. Wenn ich die Anzeige in einer Auflösung von 0,1°C sehen will, geht das auch? Gruß Jürgen |
Folgen Sie uns auf