21.01.2019 11:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Gibt es zu dieser Umsetzung auch eine Anleitung? |
21.01.2019 11:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Im Anhang ein Beispiel. Da ich ja nicht weiß, wer bei dir der Server und wer der Client ist, habe ich das Beispiel mit der LOGO! als Server erstellt. Da du in der Verbindungsliste nur VW und nicht VD auswählen kannst, musst du 2 Worte übertragen (pro Betriebsstundenzähler). Ebenso kenne ich nicht deine Unit-ID auf der Modbusseite, deshalb habe ich in der Verbindungsliste die 255 gelassen. DateianhangUnbenannt-1.pdf (100 Downloads) |
23.01.2019 10:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Von meiner Seite nicht. |
Folgen Sie uns auf