26.01.2019 15:35 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo LOGO Gemeinde, Ich habe vor meine Aussenbeleuchtung mit einer Logo zu steuern, folgendes ist vorhanden und soll gemacht werden: Aussenbeleuchtung Haustür (Q1) Folgendes soll die Logo machen: Danke und Grüße DateianhangLampensteuerung.zip (148 Downloads) |
26.01.2019 17:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Geht einfacher!DateianhangLampensteuerung2.zip (135 Downloads) |
29.01.2019 23:37 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Danke für die Tipps, ich hab das Programm von motmonti übernommen. Aber wie und wo kann ich hier einen Stromstoßschalter einfügen? Es ist aktuell ein Stromstoßschalter und eine Treppenlicht-Zeitschaltuhr verbaut, soll aber alles von der Logo übernommen werden. Danke schonmal DateianhangLampensteuerung2.zip (103 Downloads) |
30.01.2019 16:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
@ziggl Dir hatte jemand einen Kommentar auf deine Version der Lampensteuerung gegeben, da waren unnötige Stromstoßschalter drin. Was du bei der Version von motmonti noch ändern könntest, siehst du im Anhang. Wenn man ein Oder-Block hat und eines der beiden Eingänge bleibt durch einen Fehler an, dann können keine neue Flanken erzeugt werden. Bei der dritten Version geht das, weil beide Eingänge getrennt eine Flanke erzeugen. M.f.G. Scorp DateianhangLampensteuerung3.zip (121 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf