03.03.2019 23:23 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Dieses Problem ist ja nur während der Entwicklungsphase - im Normalbetrieb gibts ohnehin die Remanenz. Übrigens in meinen Beitrag: Amperestundenzähler mit 1mAh Auflösung habe ich dieses Thema schon behandelt. LG ernstho |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.03.2019 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Hallo maniP, gern geschehen.... |
Folgen Sie uns auf