07.03.2019 10:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Trotz deiner vagen Angaben zu "gewissen Zeiten" habe ich mal ein Beispiel erstellt. Das setzt voraus, dass es sich tatsächlich um einen Schalter am Eingang handelt. Dann kann man sowas z.B. mit einer Anzahl Einschaltverzögerungen realisieren und die Ausgänge je nach Zustand des Einganges und der Zeiten passend verknüpfen. Es ginge zwar auch mit einer Schrittkette, aber das ist unnötig kompliziert, wenn es so ausreicht. Zum Testen kannst du die Einheiten der Zeiten von Stunden oder Minuten auf Sekunden umstellen. M.f.G.Scorp DateianhangGartenfuzi1.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 07.03.2019 10:07:19 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf