06.04.2019 11:00 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist eine Einfachvariante, die wahrscheinlich auch genügend Schutz bietet, wenn ich nichts übersehen habe. Bei max. 6 Anläufen pro Stunde ergibt sich eine mittlere Zeit von 10 Minuten. In dieser Variante erhöht jeder Einschaltvorgang einen Zähler um 1. Der Zähler wird unabhängig vom Ein-/Auszustand alle 10 Minuten um 1 verringert. Für Notfälle ist auch eine Rücksetzmöglichkeit integriert. Wenn ich etwas übersehen haben sollte, wird sich bestimmt jemand melden oder die Variante korrigieren. M.f.G. Scorp DateianhangMotorsperre.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf