03.05.2019 13:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Einen schönen Guten Tag, dies ist mein Erster Beitrag, da ich in der Suche leider nicht die gewünschte Antowort gefunden habe. Falls ich etwas übersehen habe, verzeiht es mir bitte :) Folgendes soll Realisiert werden: Für einen Trockenofen / Garraum soll die Temperatur mitteln PT100 gemessen und ausgewertet werden. Die Temperatur kann im Vorfeld eingestellt werden, die Heizstäbe werden so lange heizen, bis die eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist. Der Messbereich des PT100 reicht von 0-400 Grad Celsius. Eingestellt werden aber nur 0-250 Grad Celsius. Jetzt zum Problem: Bei der Auswahl welcher Sensor verwendet wird, wird der Bereich grau, den ich verändern möchte, also nicht einstellbar. Maximal einstellbar ist hier -50 bis 200 Grad, bei 1-facher Auflösung. Ist es möglich das Programm so abzuändern, damit Temperaturen von 0-400 Grad möglich sind? Folgende Bauteile wurden verwendet: Logo Soft Comfort 8.2 Logo 8.FS4 mit 12/24V DC RCo Logo Erweiterung AM2 RTD Logo TDE Im Anhang die Programmierung. Als Anmerkung: Das ist der zweite Ofen der gebaut wird. Beim Ersten wurde ein Weidmüller Messumformer PT100 -> 0-10V verwendet. Ich wollte dann aus Kostengründen auf das AM2 RTD zurückgreifen. Vielen Dank im Voraus Mit freundlichem Gruß Dennis DateianhangTrockenofen.zip (65 Downloads) |
03.05.2019 20:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33258 Bewertung: (4115)
|
Ich kann dir leider keine andere Antwort für dieses Problem mit PT100/1000 geben. |
Folgen Sie uns auf