31.05.2019 07:52 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn ich nach Fernzugriff suche, sehe ich sofort dieses Thema , im zweiten Eintrag ist eine ZIP-Datei mit Bildern, wie man die Portfreigaben an einer Fritzbox einstellen kann. Falls du konkrete Fragen hast, solltest du die auch entsprechend formulieren. Es gibt keine fertigen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für universelle Zwecke. M.f.G. Scorp |
02.06.2019 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Die IP-Adresse der LOGO! muss statisch sein. Die Gateway-Adresse ist die Adresse Routers. Hast du unter der Zugriffskontrolle den Fernzugriff freigegeben? DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe S. 84-86 Zugriffskontrolle.pdf (109 Downloads) |
02.06.2019 18:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Ich würde an deiner Stelle einen Support Request starten. |
Folgen Sie uns auf