06.06.2019 18:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 33239 Bewertung:
|
Ich habe dir einen Programmvorschlag erstellt. Im Anhang sind 2 Versionen. Futterautomat.lsc = Datei mit den gewünschten Zeiten. Futterautomat_Test.lsc = Datei mit den kleinen Zeiten und einem Eingang parallel zur Wochenschaltuhr für das testen. Da du nicht geschrieben hast, für welche LOGO! es sein soll, habe ich in der Geräteauswahl eine 0BA8.Standard eingestellt DateianhangFutterautomat.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf