10.06.2019 07:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Ich habe mal etwas erstellt und hoffe, dich richtig verstanden zu haben. Da du nicht geschrieben hast, welche LOGO! es genau ist und welche LSC-Version du hast, habe ich als Hardware eine 0BA8.Standard gewählt. DateianhangFU_0BA8.Standard.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
10.06.2019 21:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke für diese Version. Siehr gut aus! Mir ist aufgefallen dass wenn die Störung Quittiert, resp wieder weg sind (I4, I5) die Zeit von ca 20 sec dauert bis der FU den Startbefehl (Q2) für den Venti bekommt. In diesem Fall kann der FU wieder sofort starten (Q2). Nach dem Quittieren am FU ist diese Zeit für den Bediener aus meiner Sicht verwirrend. Hier meine nicht so optimale, als logo unerfahrener Benutzer erstellte Version. DateianhangFU Absaugung.zip (80 Downloads) |
11.06.2019 21:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Dann schau mal, ob dir diese Version zusagt.
DateianhangFU_0BA8_V2.Standard.zip (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf