04.09.2008 21:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nein, gibt es nicht. Aber man das doch leicht programmieren... ?! |
05.09.2008 08:50 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Hi, nein gibt es nicht, da es keinen Sinn macht. Mit der, diesem Post angehängten Datei, hast du das "Problem" erschlagen. An die beiden Ausgänge kannst du dann die beiden SChütze hängen, welche dir die Phasen verdrehen. Es macht Sinn evtl eine Verzögerung einzuarbeiten, damit nicht von VOLL RECHTS auf VOLL LINKS geschaltet werden kann. Keep on rockin´, RMR DateianhangVerriegelungsschaltung_Interlocking_circuit.zip (158 Downloads) |
Folgen Sie uns auf