06.07.2019 13:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33498 Bewertung:
|
Nein, das Problem wirst du nur durch neue LOGO!s gelöst bekommen. |
11.07.2019 08:10 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 739 Bewertung:
|
Servus, 1. Zu dem Thema LOGO! geht in Stop: Hier gibt es zwei bekannte Sachen zu bedenken: LOGO! 8 FS:03 --> Tauschen (aber nicht mehr in der Gewährleistung) LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Dauerbetrieb >50 Tage --> Firmware Update auf FS:06 durchführen Zusätzlich bei allen Versionen LOGO! (0BAx bis aktueller 8.2) mit Display: Zusätzlich bei allen Versionen ohne Display: Hinweis zur Spannungsversorgung: B. Nicht stabile Spannungsversorgung: Hoffe das hilft euch. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_380038 am: 07/11/2019 08:13:20 |
|
Folgen Sie uns auf