11.07.2019 04:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
@Taifuhn Eine Datenübertragungstabelle nimmt maximal 32 Einträge auf, das ist bei dir der Fall. Damit ist diese Verbindung voll ausgelastet. Die erste Verbindung geht von TSAP20.00 der ersten LOGO! zu TSAP 20.00 der zweiten LOGO!, wenn die Datenverknüpfung per Drag&Drop erstellt wird, wenn die TSAPs nicht schon anderweitig belegt sind. In einem Test in einem Netzwerkprojekt habe ich versucht, per Drag& Drop mehr als 32 Daten auszutauschen. Die beiden Geräte sind Master. Als ich die 33ste Verknüpfung per Drag& Drop erstellt habe, hat die Software automatisch eine zweite Verbindung erstellt, von TSAP 21.00 zu TSAP 21.00. Warum dies bei dir nicht so ist, kann ich nicht sagen. Mein Testprojekt im Anhang. Und nochmals: Ohne dein Projekt können keine endgültigen Aussagen gemacht. ________________________________________________________________ @Ella_68 Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Denke mal an deine nicht hochgeladenen UDFs.... DateianhangTestprojekt.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/11/2019 04:27:50Anhang hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf