17.10.2008 11:08 | |
Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo RomanKr, dir geht esdoch hauptsächlich um die Sicherung der Archivdaten. Am geschicktesten wäre es natürlich diese Arbeit von WinCC selbst machen zu lassen. Dort kann eingestellt werdenwann ein Segmentwechsel vollzogen wird. Z.B nach 7 Tagen, oder nach erreichen von 100MB siehe -> WinCC Dokumentation "Archivkonfiguration" und in welche Verzeichnisse die abgeschlossenen Archivsegmente verschoben werden. siehe -> WinCC Dokumentation "Backupkonfiguration" Hier noch ein FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24113227 |
17.10.2008 11:16 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, ein Zugriff auf die DB ist nur über ConnectivityPack oder OpenPCS7 möglich. Das Problem beim Auslesen ist dass in der DB die Daten gepackt abgelegt werden und diese nur über die entsprechenden Schnittstellen, die von den Optionspacketen bereitgestellt werden wieder richtig ausgelesen werden können. In der FAQ 26697936ist eine Beispielanwendung in C# die schon recht ordentlich funktioniert. Ich bin gerade dabei diese etwas abzuändern damit die Einstellungen nicht ganz so unkomfortabel sind. AlgDataTmp -> Alarme Archive -> Tag Logging UA#xyz -> User Archive MfG |
Folgen Sie uns auf