29.07.2019 23:00 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Hallo Scorp, danke für deine Geduld mir bei der Lösung meines Problems zu helfen. Die NAQ's sind mit verschiedensten Blöcken verbunden im Prinzip habe ich Sie um mir ursprünglich einwenig Tipperei zu ersparen nur per Drag&Drop im Netzwerkprojekt verbunden. Hauptsächlich sind diese nur die Schnittstelle von der FS4 zu den anderen Logos un dort Sollwerte die über den LWE eingegeben eingegeben wurden einzulesen. Ich arbeite ausschließlich in FUP :) Wegen den IP-Adressen, hab ich dir mal eine Skizze und ein Leeres Projekt angehängt. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß DateianhangSchema Skizze.zip (95 Downloads) |
30.07.2019 14:13 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Mit deiner Skizze kann ich nicht viel anfangen, dann machen wir das anders. Im Anhang ist ein mögliches Netzwerkprojekt mit 4 Logo's mit TDE und Modbusteilnehmer. Alle 4 Logo's sind miteinander verbunden und können auf Eingänge, Ausgänge und Merker aller Geräte zugreifen. Zusätzlich sind erstmal 10 Bytes für 5 Analogsignale vorgegeben, die man erweitern kann. Auch auf diese Analogsingale können alle Logo's untereinander zugreifen. In den Verbindungen der Logo's sollten aber nur die Signale eingetragen werden, die wirklich gebraucht werden, um den Netzwerkverkehr nicht unnötig zu belasten. Zusätzlich sidn alle Logo's direkt mit dem Modbus-Server verbunden. Der kann sich also aus allen Logo's seine Informationen auslesen. Die Zuordnung zu den Coils und Holdregistern ist von den Möglichkeiten oder Notwendigkeiten des Servers abhängig, die Nummern wurden beispielhaft gewählt. Schau dir das in Ruhe an, bevor du was fragst, ein Handbuch werde ich dafür nicht schreiben. M.f.G. Scorp DateianhangNetzwerk1.zip (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf