30.07.2019 11:07 | |
Beigetreten: 05.03.2015 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ihr könntet einfach im Kanal DB (21...30) den Programmzustand abfragen. ... von der App gesendet |
02.08.2019 07:50 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Wie schon vorgeschlagen: Im Kanal-DB im Byte 35 und 36 gibt es Statusbits was gerade in der NC läuft. Dies ist aber nur begrenzt aussagekräftig. Wenn die Maschine in Automatik an einer Marke, einer Schleife oder M-Funktion steht und bspw. auf die Beladung wartet zeigt der Kanalstatus trotzdem an dass die Maschine in Automatik läuft. Ich kenne die DMG Maschinen nicht, habe aber schon oft in verschiedenen Betrieben gesehen, dass die Maschinen eine Restbearbeitungszeit anzeigen. Vielleicht könnt ihr herausfinden in welchem Datenwort das steht und das zur Diagnose heranziehen. Grüße und viel Erfolg BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.08.2019 12:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für eure Antworten! |
Folgen Sie uns auf