29.09.2019 00:36 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Hallo Tobi Vorab würde ich mich für das cmr2040 entscheiden. Grund dafür ist das kann LTE . weil zb. bei uns in der Schweiz die swisscom bis Ende 2020 das 2g netz abschalten will, bereits am 1 Oktober dieses Jahres wird die 3g Frequenz 2100MHz abgestellt 900MHz noch bis 2024. Daher wirst du mit einem LTE fähigen Gerät länger Freude dran haben. Hier noch einige Anwendungsbeispiele vileicht hilft dir das weiter. https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=ExampleOfUse&mfn=ps&pnid=21545&lc=de-WW Gruss Oliver |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.09.2019 11:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Deine Fragen werden alle durch die Bedienungsanleitung beantwortet. |
Folgen Sie uns auf