06.11.2008 11:01 | |
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo. Leider habe ich hier beim Support keine direkte Auflistung gefunden. Es werden aber auf verschiedenen Links unterschiede zwischen den Versionen erläutert. Aber wie schon geschrieben, nicht in einer schönen Liste nebeneinader. Die einzige Auflistung von Unterschieden die ich gefunden habe ist eine zwischen "@PCS7" und "openPCS7" Hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26557315 Am besten gibst du oben im Suchfeld mal "Versionsunterschiede" oder "Versionsunterschiede PCS7" ein. So habe ich es gemacht. Viele Grüße Patrick |
Folgen Sie uns auf