05.11.2019 10:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33258 Bewertung:
|
Eine allein tauschen bringt nichts, es müssten alle sendenden LOGO!s durch eine 0BA8 ersetzt werden. |
05.11.2019 10:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 33258 Bewertung:
|
Hier mal das Beispiel. Das Zip-Archiv enthält die UDFs, einmal die Ausführung als Netzwerkprojekt sowie die Einzeldateien, wenn du kein Netzwerkprojekt machen willst. Schau bei den sendenden LOGO!s in die Parameter-VM-Zuordnung und Ethernetverbindungen und bei der Sammler-LOGO! in die Ethernetverbindungen. DateianhangBeispiel.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf