10.11.2008 18:47 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi P.S: Klimaanlage, Luftwurfweiten, Regelungsstabilität . . . (Umweltbedingungen) sind 1.tes Pflichtprogramm. Wir produzieren mit einer Genauigkeitsklasse von 3-6 um. Durchmesser Walzen ca. 300-500mm, Länge ca. 2850 mm. Wasserkühlung (Wassertemperatur) für das Material: +- 0,2°C Relative Abweichung ! Ab +-0,4°C ist alles nur noch "Alteisen" und hat womöglich nur nochSchrottwert. (Falls das Nachschleifen nicht möglich ist) Hier passende Messtaster. (Entscheidung erfolgt eigenverantwortlich Auflösung 0,10 um http://www.renishaw.de/de/6688.aspx Auflösung 0,02 um http://www.renishaw.de/de/6686.aspx Hier M&H-Taster (Für deinige Anforderungen möglicherweise NICHT genau genug) http://www.mh-inprocess.com/ . |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 10.11.2008 18:49Korrekturen Karl |
|
Folgen Sie uns auf