13.11.2019 07:39 | |
Beigetreten: 29.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich muss für ein Kundensystem ein Projekt anpassen. Der Kunde hat PCS 7 V8.0 SP2 installiert. Ich habe leider nur ein PCV 7 V8.0 SP1 bei mir im Büro. Es gibt folgenden Link, welcher auf das SP2 verweist, welcher aber nicht mehr funktioniert: https://support.industry.siemens.com/cs/document/89255792?dti=0&lc=en-AR Kann mir jemand sagen, wie ich an das Service Pack 2 gelange? Vielen Dank für die Bearbeitung Mit freundlichen Grüßen, Florian Both |
13.11.2019 10:38 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191)
|
Hallo emsr_voigt, PCS 7 V8.0 SP2 ist abgekündigt. In dem Rahmen stehen Informationen und Support nur noch Kunden zur Verfügung, die einen Sercvice Vertrag "Legacy Service" abgeschloassen haben. Informationen zu diesem Vertrag erhälst Du unter folgendem Link: Zusätzliche Information Produktmitteilung
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11/13/2019 10:39:09Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11/13/2019 10:50:24SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf