29.11.2019 13:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Wenn ich in einem Netzwerkprojekt 3 LOGO!s jeweils als Server für ein Modbus kompatibles Gerät jeweils als Client einfüge, haben alle 3 LOGO!s den Port 502. Ich habe mal ein leeres Netzwerkprojekt angehangen, wo nur die Verbindungen erstellt sind. Die LOGO! vergibt die Portnummer (wenn sie Server ist) nach Nummer der Verbindungen. Wenn du also nicht Port 502 hast, sondern Port 503, dann hast du die erste Verbindung schon vergeben. Ohne jetzt die genaue Topologie deines Projekts zu kennen, kann ich dir leider nicht mehr sagen. DateianhangModbus.zip (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf