05.01.2020 12:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Logisten Ich bin ein Anfänger in Sachen Logo. Jetzt habe ich allerdings ein Projekt das mich an meine Grenzen brint. Und bräuchte mal Hilfe. Folgendes möchte ich realisieren: Für einen Selbstfahrenden Feldhäcksler, soll der Vorsatz (Gras PickUp) über den Druck (Auflagedruck) gesteuert werden. Grundsätzlich ist alles schon fertig, aber ich möchte noch einbauen das wenn der Solldruck stimmt nicht immer geregelt wird (neutral) Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen dank mal im Voraus DateianhangSchaltplan Mengele V2.zip (98 Downloads) |
Folgen Sie uns auf