12.01.2020 14:24 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Grüß euch, irgendwie komme ich nicht dahinter... Soll-Zustand: I1 Startet die Auschaltverzögerung (B001) und 15 min bevor sie abläuft die Ausschaltverzögerung B008, egal welche Zeit ich in B001 einstelle. Hat bitte jemand von euch eine Lösung (die Möglichkeit die Programme abzubrechen muss erhalten bleiben)? (!!Ist jetzt nichts tragisches, geht eigentlich nur um Faulheit beim Parameter umstellen!!) Danke und Gruß aus WIen, Thomas DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12.zip (94 Downloads) |
|
|
12.01.2020 15:16 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (9) |
Hallo Etwa so? Lese die Restzeit per VM ein und vergleiche sie mit einem Schwellwertschalter der auf 15 eingestellt ist. Gruss Oliver DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12_V1.zip (106 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.01.2020 15:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 2317 Bewertung: (102) |
Hallo Thomas M. Vielleicht hilft Dir sowas weiter .. MfG Ella DateianhangSchaltplan1.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.01.2020 16:22 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Problem gelöst, nur warum weiß ich nicht Wo sehe ich die "VW" Adressen? Habe es jetzt dur testen herausgefunden, welche die richtige ist.... Danke,Thomas DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12_V2.zip (90 Downloads) |
|
|
12.01.2020 16:56 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (9) |
Hallo Thomas Die VM Adressen vergibst du unter Extras "Parameter VM Zuordnung " In deinem Projekt ist dies schon geschehen da die VM Adressen auch für den Web-Server gebraucht werden und du musst nur noch die richtige auswählen. Für B003 Restzeit ist das VM12 Nun liest du mit einem Netzwerkeingang die Restzeit ein die wird immer mit der kleineren ausgewählten Einheit die im Block Eingestellt ist Ausgegeben. Wenn zb. h:m eingestellt ist in Minuten bei m:s in Sekunden Die eingelesen Zeit geben wir weiter an den Schwellwertschalter. Dort Stellen wir beide Schwellen auf die Gewünschte zeit ein. Nach dem Schwellwertschalter kommt noch eine Flankenauswertung die erkennt wann er Ausschaltet und somit den nächsten Block Triggert. DateianhangVM Parameter Zuordnung.pdf (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf