12.01.2020 14:22 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (0) |
Ich habe das so von Dir in mein Programm übernommen und es scheint genau zu passen. Zumindest die Boost-Bit´s passen denn er ist, mit der Epever-Software ausgelesen, im Boost-Mode und das ist mit der Modbus-LOGO!-Verbindung auch so. In 28 Tagen ist wieder der Equlization-Mode drann und dann schau ich mir das mal an. Also es passt soweit, was Du gebastelt hast. Danke! DateianhangModbus_PV_Eingefügt.zip (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rohrzange am: 01/12/2020 14:24:18Programm eingefügt |
|
Folgen Sie uns auf