12.01.2020 20:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Hier ein Video, wie man "händisch" eine Verbindung zwischen 2 LOGO!s erstellt. Die LOGO!, welche Ausgangspunkt beim Erstellen der Verbindung ist, wird immer der Client.
DateianhangVerbinden_zweier_LOGOs.zip (67 Downloads) |
13.01.2020 09:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Zu 1.) Voraussetzung: Netzwerkprojekt. Zu 2.) Die Adressierung in der LOGO! ist byteadressiert. Deshalb gibst du als Startadresse die Adresse des ersten Bytes an. Ein Wort besteht aus zwei hintereinanderfolgenden Bytes (VW0 = VB0+VB1). Dass bedeutet, Startadresse = 0 und Blocklänge = 2. Wenn die Drag&Drop-Funktion für an manuelle Anlegen einer Netzwerkverbindung bei dir nicht funktioniert, solltest du einen Support Request erstellen. Da du nicht geschrieben hast, wenn Linux-Variante du hast: Welche LSC Version hast du eigentlich? Die aktuelle LSC V8.2.1? |
13.01.2020 10:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Natürlich ist LSC V8.2.1 die aktuelle Version, sonst hätte ich ja nicht gefragt, ob du die aktuelle V8.2.1 hast.... Im Netzwerk-Projekt kannst du mit DEL aber nur die Verbindungen entfernen, welche dir angezeigt werden. Die Adressierung: Byte = Byteadresse Word = 2 aufeinanderfolgende Bytes mit Angabe der Startadresse DWord = 4 aufeinanderfolgende Bytes mit Angabe der Startadresse Man sollte Words immer 2er Abstand adressieren, Startadresse sollte man immer gradzahlig wählen, z.B. VW0, VW2, VW4 usw. Hält man sich nicht daran kann, es zu Überschneidungen, d.h. zwei verschiedene Funktionen könnten z.B. schreibend auf den gleichen Speicherbereich zu greifen. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (58 Downloads) |
Folgen Sie uns auf