11.02.2020 19:10 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 313 Bewertung: (33) |
Rolltorsteuerung (mit Option Antrieb mit 2 Drehzahlen). Das öffnet bei Tastendruck. bei nächsten Betätigung der Taste stoppt das Tor. (Endschalter Auf- ZU) Der nächste Takt ist wieder öffnen. u.s.w. Stößt das Tor beim Schließen auf ein Hindernis, stoppt sofort und öffnet dann einen zeitlich bestimmten Weg. Mit einer Torbewegung wird ein Licht das nachleuchtet eingeschaltet. Ist der Hindernisschalter betätigt, blinkt das Licht. DateianhangRolltorsteuerung.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf