05.02.2020 14:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Kannst du mal dein TIA Projekt und das LOGO!-Programm (Projekt) als ZIP-Datei hochladen? |
05.02.2020 15:48 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
hi und danke für die schnelle Antwort, :) hätte ich eingentlich gleich machen solln, ist ja bei den anderen auch die frage danach gewesen :(
DateianhangTIA+Logo.zip (91 Downloads) |
05.02.2020 16:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Du hast aber im LOGO!-Programm keinen Q1, sondern einen Q8. Und beide Projekte arbeiten. Wenn ich die IP-Adressen anpasse und das HMI im Simulationsmodus laufen lasse, wird in der LOGO! der Ausgang Q8 entsprechend geschaltet. Siehe angehangenes Video. DateianhangOnline Test.wmv (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf