01.04.2020 14:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Willst du für jedes der 3 Ventile einen eigenen Sollwertsteller? |
01.04.2020 15:06 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Im besten Fall....ja |
01.04.2020 16:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33485 Bewertung:
|
Hier der Vorschlag.
DateianhangZeit_Sollwerte_0BA8.Standard.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.04.2020 16:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 2207 Bewertung:
|
Hallo bellkuhlo01 Dein Bewässerungskonzept solltet Du dir noch mal durch den Kopf gehen lassen. In Deinem Anzeigebeispiel ist die Angabe von Liter pro Tag. Wird das wie unten einmalig freigesetzt, so ersaufen die Pflanzen einmal am Tag. Du solltest die Menge auf den Tag verteilen unter Berücksichtigung der Temperatur, der Sonneneinstrahlung und des Sonnen Auf-/Untergangs.
Ein solches Menu würde ich mit dem Schieberegister lösen, wo mit den Tasten F3 & F4 die Seiten gewechselt werden. Auf diese Weise wird jeweils nur ein Textfeld angesteuert. Ist dann ein bestimmtest Textfeld aktiv, so kann über eine UND-Funktion und den Tastern F1 & F2 ein remanenter Auf-/Abwärtszähler angesteuert werden. Dieser Zählwert ist dann Grundlage für die weitere Verarbeitung. Ich füge mal ein kleines Programm bei, um die Funktionsweise zu verdeutlichen mfG DateianhangMenu_Zeiteinstellung.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/01/2020 18:17:14mit Programm ergänzt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/01/2020 18:18:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf