07.04.2020 04:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Beispiel mit TIA V15.1 und einer LOGO! 0BA8.Standard. Da du nicht geschrieben hast, welche 0BA8 du genau hast (ob Standard oder FS4), habe ich für die LOGO! eine 0BA8.Standard eingestellt. Ebenso hast du nicht geschrieben, welche TIA-Version. In dem Beispiel wird das Signal als Schalter-Funktion an die LOGO! übergeben. Wenn du es in anderen Versionen benötigst, musst du genauer beschreiben, was dir zur Verfügung steht. DateianhangTIA V15.1 KTP400 Sollwert für LOGO!8 Einschaltverzögerung.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.04.2020 18:18 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Vielen Dank :) hat funktioniert |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf