24.06.2020 22:59 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Guten Abend, woran kann das liegen, dass ich beim Verbindungsversuch, die im Anhang dargestellte Fehlermeldung bekomme? Ich habe schon eine feste IP vergeben. Dann sah ich unter Netzwerkverbindungen ein rotes Kreuz bei der Ethernet-Verbindung, könnte es daran liegen? Ethernet Stecker ist angeschlossen. Ich bin beim Verbindungsvorgang auch nicht im Internet. Dank für eine Antwort im Vorhinein. Beste Grüße DateianhangScreenshots.pdf (124 Downloads) |
25.06.2020 13:18 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Guten Tag, erst einmal Dank für Ihre kurze Ausführung über DHCP. Hat aber nicht geholfen, funktioniert nicht, anbei habe ich einmal einen Screenshot von der "ipconfig"-Ausgabe angehangen. Und die IP von der LOGO lautet 192.168.0.200 - was kann ich da bloß falsch machen? Grüße DateianhangScreenshots.pdf (92 Downloads) |
25.06.2020 13:43 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo IXO65, guter Tipp, eine neue Anzeigemöglichkeit, anbei die Darstellung meiner Anzeige dort. Liegt das an dem Default Gateway? Aber ich wüsste nicht, wie ich den Einstellen soll, der steht bei mir auf 0. Zudem kann ich noch als Input geben, dass er zwar eine Logo findet in dieser Netzwerkanzeige auch mit entsprechender IP, aber ich mich nicht verbinden kann. Grüße DateianhangScreenshots.pdf (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8443709 am: 06/25/2020 13:53:10 |
|
25.06.2020 13:54 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Mit dem Router gehe ich nur in das Internet, der sollte mit der LOGO erstmal nichts zu tun haben. |
Folgen Sie uns auf